请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54561 大家好、
在数据表中、电流限制为7.5A、这是转换器的峰值电感器电流限制。 但是、我的客户测试了当峰值电感器电流仅为5.8A 时转换器进入电流限制模式。 我想检查它是由斜坡补偿还是其他 机制引起的。 您能为问题提供帮助吗? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.