This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:学习周期前的保护或监测计使能

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946164/bq28z610-protections-prior-to-learning-cycle-or-gauge-enable

器件型号:BQ28Z610

我们观察到、我们的几款产品似乎能够将2S1P 电池组放电至低于每节电池2800mV 的默认 CUV 阈值、其中一些甚至看起来低于每节电池2000mV。

我们发现、这些器件在生产的这个阶段没有设置"Gauge EN"位、也没有完成任何学习周期。 安装后的电池全部约为7200mV (每节3600mV)及以上。

CUV 保护功能是否仅在监测计 EN 设置或其他学习周期条件完成时有效? 除了电量监测计本身的典型电流消耗外、我们无法识别电池的任何其他泄漏电流路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    监测计 EN 用于启用 IT 算法、无需启用保护功能即可激活。

    当电池电压低于2000mV 时、如何进行测量? 如果启用了保护器、您可能尚未测量电池电压。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    再次感谢您最近的所有支持、我非常感谢您的快速支持。
    侧注-我现在有2个单独的项目、一个 BQ28Z610和一个 BQ28Z610-R1、这就是您可能会看到每个项目的帖子的原因。 我对每个项目都有不同的问题、也不是原始设计人员!

    我们最终了解了有关这些产品的大部分信息事后剖析。 我们在生产线上发现了拒绝为电池充电的器件、并发现内部的2S1P 电池组已放电至<5000mV、其中一些电压低至4V。 那么问题是我们如何才能到达那里。

    我们审核了我们的原始电池组(根据点装运法从供应商处收取30%的电量)、发现所有电池组均介于7.2V 和7.6V 之间。 问题不在于已将深度放电的电池安装到设备中。

    即使我们的产品意外唤醒并对电池放电、电量监测计也应在默认的 CUV 阈值下停止放电、即每节电池为2800mV、电池组为5600mV。

    我们一直在寻找电池组侧的意外泄漏、但没有发现任何意外情况、因此我们将会怀疑电量监测计允许放电的程度如何如此低。 在此阶段、我们将研究配置设置、这将把我带到这里。

    请告诉我这是否有意义!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您能否从出现此问题的商品上传.gg 和日志文件。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我只有单位电量监测计的 gg 文件-我们没有记录所有这些情况。

    请告诉我这是否是 usefule2e.ti.com/.../Unit-Cutoff.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    CUV 保护已启用、阈值看起来正常。 是否已检查有缺陷的设备是否存在任何连接问题?

    最棒的