This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:VVSR 和 VOVP 的关系

Guru**** 2504655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946757/ucc28910-relation-of-vvsr-and-vovp

器件型号:UCC28910

您好!

VVSR 和 VOVP 如下所示;

VVSR 和 VCE 的色散是否成比例?

换言之、VVSR=4.09V (最大值)和 VOVP=4.45V (最小值)的习惯是什么?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    方框图中显示了两个独立的基准:

    数据表未明确说明细节、但看起来 VVSR 阈值可确保 VS 引脚保持稳压状态、VOVP 阈值用于故障管理、如下所述:

    这是否有助于澄清您的问题?