This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80块读取/写入问题

Guru**** 2582425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946141/bq40z80-bq40z80-block-read-write-problem

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你(们)好。

我们将在应用中使用 BQ40Z80。 我们尝试从制造商块访问(0x44)中读取电池配置。 我们的器件地址也是0x17。 正如您在所连接的 SS 中看到的、读取和写入函数不一致。  

示例、

将0x054D 写入0x44地址。

当我们读取0x44地址时、预期消息为34字节、有时我们会得到6字节。

我们可以做些什么来获得每个读/写序列的相同正确数据?  

 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    您能否尝试关闭 bqstudio 中的自动刷新、同时将命令发送回会导致问题。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 当我关闭扫描时、它工作正常。