This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:VIN 瞬态问题

Guru**** 1829930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5067
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946610/lm5067-vin-transient-issue

器件型号:LM5067

您好!

 

我的客户正在使用 LM5067设计 Vin=-60V 至-40V 且 Iout =2A 的热插拔电路。

其电路图如下。

他们测试了 Vin 上升/下降瞬态、Vin =-60V 至-40V、Vin =-40V 至-60V。

然后、一旦 Vin 瞬态、Vout 就会降至0V、根本不会恢复。 (请参阅随附的 xls 文件。)

导致此问题的原因是什么? 他们如何防止这种情况?

(他们确认通过在串联的 Vin 上添加肖特基势垒二极管可以消除此问题、因为他们不希望出现任何 Vin 压降、因此他们希望通过替代解决方法来消除 Vin 压降。)

  e2e.ti.com/.../LM5067_5F00_Vin-Transient-Test-results.xlsx

此致、

 

希拉诺