您好!
我的客户正在使用 LM5067设计 Vin=-60V 至-40V 且 Iout =2A 的热插拔电路。
其电路图如下。
他们测试了 Vin 上升/下降瞬态、Vin =-60V 至-40V、Vin =-40V 至-60V。
然后、一旦 Vin 瞬态、Vout 就会降至0V、根本不会恢复。 (请参阅随附的 xls 文件。)
导致此问题的原因是什么? 他们如何防止这种情况?
(他们确认通过在串联的 Vin 上添加肖特基势垒二极管可以消除此问题、因为他们不希望出现任何 Vin 压降、因此他们希望通过替代解决方法来消除 Vin 压降。)
e2e.ti.com/.../LM5067_5F00_Vin-Transient-Test-results.xlsx
此致、
希拉诺