This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506-Q1:PSpice 中无同步

Guru**** 2516430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946522/lmr36506-q1-no-synchronization-in-pspice

器件型号:LMR36506-Q1

大家好、团队、

我为 PSpice 使用了 LMR36506MSC-Q1_PSPICE_TRANS 模型、并将输入电压更改为48V、将输出电压更改为30V。 我将一个400kHz 信号(0...3.3V、矩形)连接至 MODE/SYNC 引脚、但该部件不与它同步。 为什么?

感谢您的帮助、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我刚刚尝试了具有400kHz 同步输入的 LMR36506MSC 稳态模型、转换器仍以1.25Mhz 的频率进行开关。

    我将提交此问题的模型请求。 如需更新、请发送电子邮件至 o-murray@ti.com。

    谢谢、

    -奥兰多