This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:关于充电终止

Guru**** 2383180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946092/bq25898d-about-charge-termination

器件型号:BQ25898D

您好!

当 ILIM 引脚处于默认模式时、输入电流被限制在少于500mA 时、充电电流低于默认值。
IINDPM 目前是否始终工作?
在这种情况下、是否会由于以下原因完成充电?

安全计时器到期时是否会完成充电?

摘录

e2e.ti.com/.../945708

在输入 DPM 或热调节或 TS 冷却温度 T1-T2期间、充电终止被暂时禁用。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参阅 d/s 上的9.2.6.2动态电源管理、当输入源过载时、电流会超过输入电流限制(IINLIM 或 IDPM_LIM)或电压会降至输入电压限制(VINDPM)以下、无论采用默认模式还是主机模式、都会触发 DPM。 在 DPM 模式期间、状态寄存器位 VDPM_STAT (VINDPM)和/或 IDPM_STAT (IINDPM)被/被设定为高电平。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 ILIM 引脚处于默认模式时、输入电流被限制在少于500mA 时、充电电流低于默认值。

    在这种情况下、是否会出于以下原因进行充电终止?

    如果未完成充电终止、是否会在安全计时器到期时完成充电终止?

    摘录

    e2e.ti.com/.../945708

    在输入 DPM 或热调节或 TS 冷却温度 T1-T2期间、充电终止被暂时禁用。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该线程通过单独的通道进行处理。 这个被视为已关闭。

    谢谢、

    宁。