主题中讨论的其他器件: BQ27320
您好!
多年来、我一直在我们的其中一款产品中使用 bq27520-G4 (因此拥有软件/工具/流程方面的经验)。 我现在正在设计两款新产品、希望获得一些有关最佳电量监测芯片的建议、以满足我们的需求。
这两种产品:
a) 1S2P 高达10Ah 锂离子电池-直接连接到系统 PCB 的电池、与 FG (或单独)集成的保护选项
b) 2S2P 高达20Ah 锂离子电池-带系统或电池组侧 FG 的插入式电池组
这两种产品的运行方式如下:
*较长的电池寿命(> 3个月)
*无线(4G/5G/BT/ZigBee/WiFi 的组合)、因此负载主要是脉冲(典型值小于500mA)
*无线活动通常每1-15分钟进行一次(并非总是可以预测)
*基极电流可能小于1mA 或高达30mA 的不同工作模式
*在一个电池放电周期内(即无停机时间)可以持续运行
*如果需要、我可以执行定期操作以帮助测量仪表精度(可能但不推荐)
*可能会不时发生完全(或接近完全)放电、但这不是正常情况
*访问电池运行状况数据将会很好
*电池组是定制的(xxx
其他注意事项:
*空间不是主要问题、但可制造性是主要问题。 因此、我们更喜欢避免使用 BGA 和小于0603的组件。 但是、如果有一个仅作为 BGA 提供的好选择、我将考虑它。
*充电将来自12V 电源(而不是 USB)
*充电电流为3A 或更高、但我可以在这里灵活(例如、产品"A")
此外、我还有几个具体的问题...
1.对于这些产品来说,它或 CEDV 是最佳选择(在整个电池组周期和使用寿命内的精度方面)?
2.对于我们的负载类型、您可以提供什么关于设置睡眠电流(甚至完全禁用睡眠)的建议?
此致、Ross