This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:新产品的电量监测计建议

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4, BQ27320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946384/bq27520-g4-fuel-gauge-advice-for-new-products

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件: BQ27320


您好!

多年来、我一直在我们的其中一款产品中使用 bq27520-G4 (因此拥有软件/工具/流程方面的经验)。 我现在正在设计两款新产品、希望获得一些有关最佳电量监测芯片的建议、以满足我们的需求。

这两种产品:

   a)   1S2P 高达10Ah 锂离子电池-直接连接到系统 PCB 的电池、与 FG (或单独)集成的保护选项
   b) 2S2P 高达20Ah 锂离子电池-带系统或电池组侧 FG 的插入式电池组

这两种产品的运行方式如下:

   *较长的电池寿命(> 3个月)
   *无线(4G/5G/BT/ZigBee/WiFi 的组合)、因此负载主要是脉冲(典型值小于500mA)
   *无线活动通常每1-15分钟进行一次(并非总是可以预测)
   *基极电流可能小于1mA 或高达30mA 的不同工作模式
   *在一个电池放电周期内(即无停机时间)可以持续运行
   *如果需要、我可以执行定期操作以帮助测量仪表精度(可能但不推荐)
   *可能会不时发生完全(或接近完全)放电、但这不是正常情况
   *访问电池运行状况数据将会很好
   *电池组是定制的(xxx

其他注意事项:

   *空间不是主要问题、但可制造性是主要问题。 因此、我们更喜欢避免使用 BGA 和小于0603的组件。 但是、如果有一个仅作为 BGA 提供的好选择、我将考虑它。
   *充电将来自12V 电源(而不是 USB)
   *充电电流为3A 或更高、但我可以在这里灵活(例如、产品"A")

此外、我还有几个具体的问题...

1.对于这些产品来说,它或 CEDV 是最佳选择(在整个电池组周期和使用寿命内的精度方面)?
2.对于我们的负载类型、您可以提供什么关于设置睡眠电流(甚至完全禁用睡眠)的建议?

此致、Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    1. 如果您要进行完全放电、bq27320 CEDV 是最佳选择。 如果您确实想使用阻抗跟踪监测、bq27520-G4是另一个选择。 当放电曲线降至0时、这两种方法都将保持精度。
    2. 睡眠模式可能会导致此平台错过偶尔通过的充电。 如果活动模式下的功耗是可接受的、则可以禁用睡眠模式。