This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22994:当开关被禁用时、负载开关的输出状态是否保持不变?

Guru**** 2514835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946244/tps22994-is-the-state-maintained-at-the-output-of-the-load-switch-when-the-switch-is-disabled

器件型号:TPS22994

您好!

如果有人在使用 TPS22994电源负载开关进行设计方面有经验、我将不胜感激。  它是一款四通道负载开关、此开关包含一个特殊功能(SwitchALL)、此功能允许通过一个 I2C 命令同步启用或禁用多个器件。

我们不想像描述的那样使用该功能、但我有一个与此功能相关的问题。  假设一旦我禁用开关、其输出的最后状态会保持不变、是否安全? 换句话说、我需要知道、一旦我禁用开关、开关就会保持其最后的 VOUT 状态。

顺便说一下、禁用开关是否意味着禁用 I2C 通信?

我之所以要求这样做、是因为我要关闭一个开关(我们只使用四个开关/通道中的一个)、然后将 VDD=3.3V 断电(对于 I2C 总线)。  VBIAS 仍处于激活状态并连接到电池电路。  当 VDD 为零时、我只需将一个开关保持为"闭合"状态。  我可以依赖保持的输出状态吗?  我已经有一个 ST Micro 器件实现了这一点、但其工作温度范围仅为0至70°C、因此 TI 器件在这方面更好。

在禁用开关 x 或整个负载开关的情况下、对于 ONx 引脚/输入、我该怎么办? 我是否仍然可以像图55中的第10.2.2节(规格表第31页)那样将其连接到 VINx? 我认为是的。

最后一个问题:VBIAS 是否可以使用2.5V 电压? 我知道规格表中的最小值为2.7V、但我的电池电压降至2.5V。  它是一个接受主电源或电池电源的电路、其结果被调节至2.5V。  这就是 VBIAS 的用途。  我们可能可以将 LDO 更改为2.7或3V、但将2.5V 用于 VBIAS 会更容易(如果可能)。

非常感谢您的帮助!

Bogdan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogdan、

    您能否澄清一下您对"输出的最后状态"的看法?  

    [引用 user="Bogdan Antonescu]我们不想按描述使用该功能,但我有一个与此功能相关的问题。  假设一旦我禁用开关、其输出的最后状态会保持不变、是否安全? 换句话说、我需要知道、一旦我禁用开关、开关就会保持其最后的 VOUT 状态。
    [/报价]

    我认为 I2C 的配置是指禁用每个开关 (ONx 驱动为高/低或通过写入第10.1.6节中提到的正确地址)时、它只会将内部电源门下拉、不会清除寄存器、因此将保持配置。  

    不过、当 VBIAS 下降时、寄存器将被清零、因此需要保持 VBIAS。  

    [引用 USER="Bogdan Antonescu]顺便说一下、禁用开关是否意味着禁用 I2C 通信?
    [/报价]

    关闭电源开关并不意味着 I2C 通信被禁用或中断、您仍将无法访问寄存器。  

    您可以通过驱动 ONx 引脚来禁用/启用每个开关、也可以将 ONx 连接到 VINx 并通过 I2C 控制每个开关、如10.1.6所述

    [引用用户="Bogdan Antonescu"]

    我之所以要求这样做、是因为我要关闭一个开关(我们只使用四个开关/通道中的一个)、然后将 VDD=3.3V 断电(对于 I2C 总线)。  VBIAS 仍处于激活状态并连接到电池电路。  当 VDD 为零时、我只需将一个开关保持为"闭合"状态。  我可以依赖保持的输出状态吗?  我已经有一个 ST Micro 器件实现了这一点、但其工作温度范围仅为0至70°C、因此 TI 器件在这方面更好。

    [/报价]

    只要存在 VBIAS、就会保留寄存器数据、因此您在这方面表现良好。  

    [引用用户="Bogdan Antonescu"]在禁用开关 x 或整个负载开关的情况下、如果 ONx 引脚/输入与 I2C 通信相关、该怎么办? 我是否仍然可以像图55中的第10.2.2节(规格表第31页)那样将其连接到 VINx? 我认为是的。
    [/报价]

    是的、如果您计划仅使用 I2C 来打开/关闭每个开关、则可以将 ONx 连接到 VINx。

    [引述 USER="Bogdan Antonescu]最后一个问题:VBIAS 是否可以使用2.5V 电压? 我知道规格表中的最小值为2.7V、但我的电池电压降至2.5V。  它是一个接受主电源或电池电源的电路、其结果被调节至2.5V。  这就是 VBIAS 的用途。  我们可能可以将 LDO 更改为2.7或3V、但将2.5V 用于 VBIAS 会更容易(如果可能)。
    [/报价]

    您可以尝试此方法、但我们只保证在您在建议的工作范围内使用器件时的规格/性能。

    如有任何疑问、请告知我、如果回答了您的所有问题、请按绿色按钮告知我。

    最好

    Dimitri