您好!
如果有人在使用 TPS22994电源负载开关进行设计方面有经验、我将不胜感激。 它是一款四通道负载开关、此开关包含一个特殊功能(SwitchALL)、此功能允许通过一个 I2C 命令同步启用或禁用多个器件。
我们不想像描述的那样使用该功能、但我有一个与此功能相关的问题。 假设一旦我禁用开关、其输出的最后状态会保持不变、是否安全? 换句话说、我需要知道、一旦我禁用开关、开关就会保持其最后的 VOUT 状态。
顺便说一下、禁用开关是否意味着禁用 I2C 通信?
我之所以要求这样做、是因为我要关闭一个开关(我们只使用四个开关/通道中的一个)、然后将 VDD=3.3V 断电(对于 I2C 总线)。 VBIAS 仍处于激活状态并连接到电池电路。 当 VDD 为零时、我只需将一个开关保持为"闭合"状态。 我可以依赖保持的输出状态吗? 我已经有一个 ST Micro 器件实现了这一点、但其工作温度范围仅为0至70°C、因此 TI 器件在这方面更好。
在禁用开关 x 或整个负载开关的情况下、对于 ONx 引脚/输入、我该怎么办? 我是否仍然可以像图55中的第10.2.2节(规格表第31页)那样将其连接到 VINx? 我认为是的。
最后一个问题:VBIAS 是否可以使用2.5V 电压? 我知道规格表中的最小值为2.7V、但我的电池电压降至2.5V。 它是一个接受主电源或电池电源的电路、其结果被调节至2.5V。 这就是 VBIAS 的用途。 我们可能可以将 LDO 更改为2.7或3V、但将2.5V 用于 VBIAS 会更容易(如果可能)。
非常感谢您的帮助!
Bogdan