This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:为什么 BQ76952可以支持随机连接

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945653/bq76952-why-bq76952-can-support-random-connection

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76940

您好!

与 BQ769X0相比、BQ76952支持随机连接。 我知道 SENSE 引脚的耐受电压更高、但您能否详细介绍一下 BQ76952为何支持随机连接、请参阅图。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

    BQ76952的结构不同于 BQ76940。  BQ76952上的输入相互参考、VSS 参考、请参阅数据表的图16-1和16-2、而 BQ76940的输入以中间电源引脚为基准、请参阅其数据表的图15。

    如您所注意到的、BQ76952上每个电池的绝对最大值为85V、这是 BQ769x0的9V 的显著进步、除 VC0之外、每个输入都可以达到85V、而 BQ769x0的7.2V/电池的步进限制为7.2V/电池。  

    我想不 出现在可以说明这一点的图表、但这是一个很好的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我不认为 Vsense 引脚上的高耐受电压可以解决随机连接问题、因为当 VC0未连接到 GND 时、即使我们向输入引脚输出100V 输入电压、也不会将它们细分、因为它们不是同一个 GND。

    您对此有何评论?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

    有关说明、尤其是注释、请参阅数据表的第16.3节"随机电池连接支持"。  VC0应连接到 PCB 上的 GND、不用于对该器件上的电池进行远程感应。  另请注意、随机电池连接不是异常电压、而是该电池的正确电压。

    BQ76952不是100V 部件、最高绝对最大额定值为85V、请参阅数据表第7.1节"绝对最大额定值"