主题中讨论的其他器件: BQ76940
您好!
与 BQ769X0相比、BQ76952支持随机连接。 我知道 SENSE 引脚的耐受电压更高、但您能否详细介绍一下 BQ76952为何支持随机连接、请参阅图。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
英里、您好、
BQ76952的结构不同于 BQ76940。 BQ76952上的输入相互参考、VSS 参考、请参阅数据表的图16-1和16-2、而 BQ76940的输入以中间电源引脚为基准、请参阅其数据表的图15。
如您所注意到的、BQ76952上每个电池的绝对最大值为85V、这是 BQ769x0的9V 的显著进步、除 VC0之外、每个输入都可以达到85V、而 BQ769x0的7.2V/电池的步进限制为7.2V/电池。
我想不 出现在可以说明这一点的图表、但这是一个很好的建议。