主题中讨论的其他器件: LMR62014
我们使用 WebBench 设计将 LM43601设置为在0.1A 时提供5V 输入和-15V 输出。 我们无法使-15V 输出正常工作。
如果您手动将-15Vout 与 GND 短路片刻、输出通常会开始工作。
我看到一个帖子建议在引脚11至-Vout 之间使用0.47uF 软启动电容器。 这是尝试过的,但没有改变任何东西。
我们发现数据表(以及一些其他论坛文章)说 SYNC 引脚短接至 GND。 我们已经尝试将该引脚短接到-Vout、但它没有改变任何东西。
所附为原理图和电路板布局。
感谢您提供的任何帮助