This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:负输出无法正常工作

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43601, LMR62014
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945564/lm43601-negative-output-not-functioning

器件型号:LM43601
主题中讨论的其他器件: LMR62014

我们使用 WebBench 设计将 LM43601设置为在0.1A 时提供5V 输入和-15V 输出。  我们无法使-15V 输出正常工作。

如果您手动将-15Vout 与 GND 短路片刻、输出通常会开始工作。  

我看到一个帖子建议在引脚11至-Vout 之间使用0.47uF 软启动电容器。  这是尝试过的,但没有改变任何东西。

我们发现数据表(以及一些其他论坛文章)说 SYNC 引脚短接至 GND。  我们已经尝试将该引脚短接到-Vout、但它没有改变任何东西。

所附为原理图和电路板布局。

感谢您提供的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    5V 输入电压可能太小、无法将该器件升压至-15V。

    您能否使用12V 的输入电压进行测试?

    尝试卸下 R98。

    请在不良和良好行为以及启动期间发送开关节点和输出波形。

    您使用什么负载?  您能否在无负载的情况下进行测试并查看输出是否正确?

    请检查输入电压是否正确且未下降或振荡。  输入电压上升的速度有多快?

    确保您的输出电容器的额定电压至少为25V、以便在15V 时不会丢失值。

    您可能需要更多的输出电容。

    如需更多信息、请参阅随附的应用手册。

    您还可以获取降压 EVM 并在工作台上重新配置和测试。

    PCB 布局:

    您将需要更宽的布线来连接器件的 VIN、GND、SW 和 BOOT

    请勿在电源组件上使用散热片。

    请尝试遵循应用手册 SNVA722中的 PCB 布局。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../6685.snva722b.pdf

    e2e.ti.com/.../7635.snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的建议列表。  我们将在星期一研究其中的一些项目。

    我可以说、取下 R98 (PGOOD 电阻器)没有变化。

    5Vin 连接到电路板上的其他元件 还有一些其他电压稳压器(+15V 开关、+3.3V 线性+3.3V 基准)、一些运算放大器和一个 uctrl)。  要尝试更高的输入电压、我从 PCB 上的5V 总线切断到该寄存器的 Vin 迹线、因此我可以仅对该芯片施加电压。  完成此操作后、我发现仅将5V 输入应用于此芯片每次都能产生良好的-15V 输出。

    我隔离了5V 总线上的其他东西、发现电路板上的+15V LMR62014稳压器是问题的原因。
    在同一5V 输入总线上使用+15V LMR62014时、-15V LM43601稳压器不会出现。
    在+15V LMR62014从5V 输入总线断开的情况下、-15V LM43601稳压器工作正常。
    我还发现、仅在+15V LMR62014上的启动时将* SHDN 引脚保持在低电平对-15V 稳压器没有帮助。

    我还没有研究过这方面的问题,但让这两个监管机构同时启动的问题正是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    还有一些想法。  由于升压转换器将始终具有一些正输出、即使不进行开关、该电压也是如此

    可能会达到负输出。  如果正负输出之间存在共模负载、则可能会发生这种情况、例如  

    运算放大器。  如应用手册 SNVA856所示、您可以在负输出端尝试使用肖特基二极管。

    此外、您还可以在器件附近的+5V 电源轨上尝试使用一个大 AL 电容器;例如、作为实验、47uF 或100uF。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从负输出到接地的肖特基二极管似乎正常工作。  现在、+15V 输出和-15V 输出电源在施加5V 输入电压时都能可靠地启动。  

    感谢您在应用手册中向我指出该部分