Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS548D22 从 TPS548D22数据表中:
BP LDO 输出电压 VBP 列为5.07V? 它的容差是多少。 我们对寿命终止感兴趣、包括初始温度和老化容差。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
内部 LDO 的输出电压由过程匹配的同位电阻分压器和内部带隙基准进行设置、因此其在使用寿命期间的漂移将非常小。 主要误差因子是调节电压的放大器的输入参考偏移。
我将获取数据并告知您。