This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:BP LDO 输出电压容差

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945631/tps548d22-bp-ldo-output-voltage-tolerance

器件型号:TPS548D22

从 TPS548D22数据表中:

BP LDO 输出电压 VBP 列为5.07V? 它的容差是多少。 我们对寿命终止感兴趣、包括初始温度和老化容差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    内部 LDO 的输出电压由过程匹配的同位电阻分压器和内部带隙基准进行设置、因此其在使用寿命期间的漂移将非常小。  主要误差因子是调节电压的放大器的输入参考偏移。  

    我将获取数据并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得,明白了。 无论最坏的情况是什么、5年(或10年、无论您有何变化)、初始容差和温度容差都是如此。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    工艺、温度和10年预计寿命内的 BP 电压容差为+/- 400mV 4.6V 至5.4V。

    它主要由随温度和老化漂移小于100mV 的器件间差异决定。