This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40305:在负载下电路未正确调节

Guru**** 2551760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945856/tps40305-circuit-is-not-regulating-correctly-under-load

器件型号:TPS40305

团队、

您能为我的客户提供 TPS40305实施方面的帮助吗:

电路在负载下未正确调节。 我看到您的 WEBENCH 工具适用于该器件、但它非常有限、因为我的 MOSFET 和电感器不在组件列表中、无法替代。 此外、尽管 DS 指示 VIN MAX = 20V、WEBENCH 工具仍不允许我为 VIN 选择>14V。 您可以为该器件的设计工具或电子表格计算器提供任何帮助、这可能会加快我识别必要电路更改的速度。 非常感谢您提供的任何帮助。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您是指电路不稳定还是达到电流限制等?  

    问题是 WEBENCH 可能无法找到在20V 输入电压下工作的 FET、从而导致设计在您需要的电流下发生故障。

    将通过电子邮件向您发送 Excel 工具。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您可以提供的任何有关您所说的"负载下未正确调节"的信息都将很有帮助。

    TPS40305转换器以1.2MHz 运行、最小导通时间为70ns、占空比最小为8.4%。  对于1.2V 或更低的电压、这会将输入电压限制为不超过14V。  在较高的输入电压下、开关可能不稳定、因为转换器需要跳过脉冲以保持稳压。

    输出电压是多少?

    您可以在此处或通过电子邮件共享原理图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    在等待客户提供的详细信息时、我将此主题设置为"等待客户"。