团队、
您能为我的客户提供 TPS40305实施方面的帮助吗:
电路在负载下未正确调节。 我看到您的 WEBENCH 工具适用于该器件、但它非常有限、因为我的 MOSFET 和电感器不在组件列表中、无法替代。 此外、尽管 DS 指示 VIN MAX = 20V、WEBENCH 工具仍不允许我为 VIN 选择>14V。 您可以为该器件的设计工具或电子表格计算器提供任何帮助、这可能会加快我识别必要电路更改的速度。 非常感谢您提供的任何帮助。
谢谢
Viktorija
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
您能为我的客户提供 TPS40305实施方面的帮助吗:
电路在负载下未正确调节。 我看到您的 WEBENCH 工具适用于该器件、但它非常有限、因为我的 MOSFET 和电感器不在组件列表中、无法替代。 此外、尽管 DS 指示 VIN MAX = 20V、WEBENCH 工具仍不允许我为 VIN 选择>14V。 您可以为该器件的设计工具或电子表格计算器提供任何帮助、这可能会加快我识别必要电路更改的速度。 非常感谢您提供的任何帮助。
谢谢
Viktorija
您可以提供的任何有关您所说的"负载下未正确调节"的信息都将很有帮助。
TPS40305转换器以1.2MHz 运行、最小导通时间为70ns、占空比最小为8.4%。 对于1.2V 或更低的电压、这会将输入电压限制为不超过14V。 在较高的输入电压下、开关可能不稳定、因为转换器需要跳过脉冲以保持稳压。
输出电压是多少?
您可以在此处或通过电子邮件共享原理图吗?
在等待客户提供的详细信息时、我将此主题设置为"等待客户"。