This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:TPS54519调制器增益(补偿网络设计)

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54519, TINA-TI, TPS62869
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945779/tps54519-tps54519-modulator-gain-compensation-network-design

器件型号:TPS54519
主题中讨论的其他器件: TINA-TITPS62869

您好!

我目前正在尝试使用 TPS54519设计降压直流/直流转换器。

事实上、在查看数据表后、我无法设计补偿网络。

我在数据表中看到了一张图片(图28)、其中显示了包括滤波器输出响应和调制器增益在内的开环波特图。

数据表建议使用 TINA-TI 模型 TPS54519执行此操作、但模型(SLVMBS8.TSC、 TPS54519 TINA-TI 均值参考设计)显示了闭环响应、因为电路中需要包含补偿网络。

根据我的理解、并根据我的了解以及在 slva301.pdf 文档(请参阅随附的 TPS40200D 驱动器捕捉示例)中确认后、我需要输出滤波器和调制器增益来获取波特图并设计该图中的补偿器网络。 输出滤波器(RLC)不显示增益、因为很明显、低频时为1 (0dB)。 (请参阅随附的 RLC 波特图示例 slva301.pdf)。

那么、我如何获得数据表示例的这个(输出滤波器加调制器增益)波特图(图28)? 此 TPS54519驱动器的调制器增益是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    SLVA301是指电压模式控制 DCDC 转换器。

    TPS54519是一款电流模式控制器。 这不能用于设计 TPS54519补偿环路

    对于 TPS54519、数据表中介绍了设计其补偿环路的方法。

    此外、如果您希望设计更简单的器件、而无需此外部补偿环路。

    您可以查看 TPS62869系列。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    非常感谢!


    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    我无法将器件更改为 TPS62869、因为这是客户的要求。

    因此、我必须继续使用该 TPS54519驱动器。

    好的、slva301是指电压模式控制、您说得对。

    无论如何、我如何获得我要求您提供的波特图? 我如何使用 TINA-TI 驱动程序模型来管理这一点?

    数据表中提供了两种补偿网络设计方法、但结果并不相同。

    我已经在电子表格中进行了设计并检查了它。 这就是我在这篇帖子中向您提出此问题的原因。

    我可以向您发送原理图以进行检查吗?

    提前感谢大家。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!


    当然、您可以在此处或通过私人电子邮件(如果您愿意)将其发送给我。

    请告诉我!

    谢谢、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已通过私人电子邮件发送给您。

    谢谢、

    Aaron。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    很棒!

    然后、让我们通过私人消息继续这个线程。

    我明天会回来。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian