主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 TPS62869
您好!
我目前正在尝试使用 TPS54519设计降压直流/直流转换器。
事实上、在查看数据表后、我无法设计补偿网络。
我在数据表中看到了一张图片(图28)、其中显示了包括滤波器输出响应和调制器增益在内的开环波特图。
数据表建议使用 TINA-TI 模型 TPS54519执行此操作、但模型(SLVMBS8.TSC、 TPS54519 TINA-TI 均值参考设计)显示了闭环响应、因为电路中需要包含补偿网络。
根据我的理解、并根据我的了解以及在 slva301.pdf 文档(请参阅随附的 TPS40200D 驱动器捕捉示例)中确认后、我需要输出滤波器和调制器增益来获取波特图并设计该图中的补偿器网络。 输出滤波器(RLC)不显示增益、因为很明显、低频时为1 (0dB)。 (请参阅随附的 RLC 波特图示例 slva301.pdf)。
那么、我如何获得数据表示例的这个(输出滤波器加调制器增益)波特图(图28)? 此 TPS54519驱动器的调制器增益是多少?
此致、