请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77905 您好!
我计划使用此 IC 来保护3节串联 LiFePO4电池。 据我所见 、BQ7790521PWR 应该是合适的器件、因为它具有3.7V 过压检测功能。
让我感到困惑的是,如果 IC 检测到欠压情况(<2.5V?), 在其中一个电池上、IC 将发生欠压故障、并且仅在负载断开时恢复/重新启动。 是否正确理解了这一点? 对于我的应用、这是一个不需要的功能、因为电池组将固定安装在电路板上、并且在正常使用中无法访问。
如果我正确理解了这一点 ,您是否在 BQ7790521PWR 上看到过克服此功能的解决方案?
希望你们中的一些人能为我澄清这一点:)