This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:BQ7790521上的负载移除

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945421/bq77905-load-removal-on-bq7790521

器件型号:BQ77905

您好!

我计划使用此 IC 来保护3节串联 LiFePO4电池。 据我所见 、BQ7790521PWR 应该是合适的器件、因为它具有3.7V 过压检测功能。

让我感到困惑的是,如果 IC 检测到欠压情况(<2.5V?), 在其中一个电池上、IC 将发生欠压故障、并且仅在负载断开时恢复/重新启动。 是否正确理解了这一点? 对于我的应用、这是一个不需要的功能、因为电池组将固定安装在电路板上、并且在正常使用中无法访问。  

如果我正确理解了这一点 ,您是否在 BQ7790521PWR 上看到过克服此功能的解决方案?

希望你们中的一些人能为我澄清这一点:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们的大多数器件都配置为需要移除负载才能从 UV 条件中恢复。 该器件还需要移除负载、以便在电流故障期间恢复。

    当 VLD < VLDT 时、检测到"负载已移除"状态。 这意味着、如果您将此引脚永久接地、器件可能会"被欺骗"进入负载移除状态。