This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:将太阳能电池板连接为芯片的输入

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945473/bq25713-connecting-an-solar-panel-as-an-input-to-the-chip

器件型号:BQ25713

通常、12V 太阳能电池板的峰值开路电压为22V、标称电压约为15-18V。 因此我希望面板与 BQ25713的直接连接是可以的。 我是对的吗? 尽管光量变化时、输入端的电压可能会变化、更不用说输入功率变化。

您能告诉我这些内容的含义是什么? 是否会导致任何问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashlesh、

      您可以将 BQ25713用于您的应用。 OCV 处于 BQ25713的建议工作范围内、此范围介于3.5V 和24V 之间。 通过主机控制、您可以控制 VINDPM 寄存器、并将 VINDPM 阈值设置为太阳能电池板的等效最大功率点。 在 VINDPM 期间、充电电流将被减少以保持您的太阳能电池板、这样它将在 MPP 上运行