请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 通常、12V 太阳能电池板的峰值开路电压为22V、标称电压约为15-18V。 因此我希望面板与 BQ25713的直接连接是可以的。 我是对的吗? 尽管光量变化时、输入端的电压可能会变化、更不用说输入功率变化。
您能告诉我这些内容的含义是什么? 是否会导致任何问题?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.