This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 能量收集系统上的电源管理 IC

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945218/power-management-ic-on-energy-harvesting-systems

主题中讨论的其他器件:BQ25570BQ25505

大家好、

客户希望在  能量收集系统上推荐电源管理产品。

这些产品将用于 室内照明的太阳能电池输入和 固定电压输出。

  。包括低电压和低电流以及高效率、即使电流低于1mA μ A、也能实现良好的效率

你能给我一些建议吗?

升压 IC、降压 IC 和电池充电 IC。

如果您能提供一些参考设计、我也非常感谢。

非常感谢。

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    通过在 TI.com 上快速搜索关键字"能量收集"、可以获得大量参考设计、帮助您快速入门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢你。

    但我想  。低电压和低电流以及高效率、即使电流低于1mA μ A、也能实现良好的效率

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    我建议将 BQ25505或 BQ25570用于能量收集应用。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    谢谢你。

    建议在 低电压、低电流和 高效率条件下使用任何降压或升压器件 、即使电流低于1mA 也能实现良好的效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    通过查看 BQ25505和 BQ25570的首页、您可以看到、使用100uA 的输入电流可以在90%范围内实现效率。 如果您有任何疑问、请查看数据表并创建新主题。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo