请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ25570、 BQ25505大家好、
客户希望在 能量收集系统上推荐电源管理产品。
这些产品将用于 室内照明的太阳能电池输入和 固定电压输出。
。包括低电压和低电流以及高效率、即使电流低于1mA μ A、也能实现良好的效率
你能给我一些建议吗?
升压 IC、降压 IC 和电池充电 IC。
如果您能提供一些参考设计、我也非常感谢。
非常感谢。
此致、
弗兰克