This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我收到了客户关于 TPS56637 Webench 的问题。
在 Webench 的热仿真(IC TJ)中、内部开关 MOSFET 中 Rdson 和 TR/TF 的值是 d/s 中的典型值还是最坏情况下的值? 例如、在 d/s 中 RDS (on) h 被指定为26m Ω(typ) 热仿真中使用的是典型值还是使用了任何其他最坏情况值? 如果可能、您能否让我知道热仿真中 Rdson 和 TR/TF 的值? 如果可能、您能回答今天(您的时间)吗? 很抱歉让你着急。
此致、
山口
你(们)好
WEBENCH 使用典型的 RDSon、然后计算 FET 中功率耗散增加导致的随温度升高而增加的 RDSon。 该模型不包含数据表中指定的 Rdson 角。
此致、
Gerold
Gerold-San、您好!
感谢您的回答。 TR/TF 如何? 这也是同一个故事吗?
客户希望估算热仿真结果是高于还是低于实际电路板测量值。
此致、
山口
你(们)好
TR/TF 是典型值。 这与温度没有关系。
您可以将热仿真数值视为典型值。 为了获得准确的热结果、最好使用 EVM 并在客户的工作条件下进行实际测量。
此致、
Gerold