This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS56637:热仿真

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945282/webench-tools-tps56637-thermal-simulation

器件型号:TPS56637

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

 我收到了客户关于 TPS56637 Webench 的问题。

在 Webench 的热仿真(IC TJ)中、内部开关 MOSFET 中 Rdson 和 TR/TF 的值是 d/s 中的典型值还是最坏情况下的值? 例如、在 d/s 中 RDS (on) h 被指定为26m Ω(typ) 热仿真中使用的是典型值还是使用了任何其他最坏情况值?  如果可能、您能否让我知道热仿真中 Rdson 和 TR/TF 的值?  如果可能、您能回答今天(您的时间)吗? 很抱歉让你着急。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      WEBENCH 使用典型的 RDSon、然后计算 FET 中功率耗散增加导致的随温度升高而增加的 RDSon。  该模型不包含数据表中指定的 Rdson 角。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold-San、您好!

    感谢您的回答。 TR/TF 如何? 这也是同一个故事吗?  

    客户希望估算热仿真结果是高于还是低于实际电路板测量值。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      TR/TF 是典型值。 这与温度没有关系。

    您可以将热仿真数值视为典型值。 为了获得准确的热结果、最好使用 EVM 并在客户的工作条件下进行实际测量。

    此致、

    Gerold