This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:TPS23881的问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136032/tps23881-questions-of-tps23881

器件型号:TPS23881

尊敬的团队:

我们需要使用 HPOE 加载程序进行90W POE 输出测试。 但 HPOE 加载程序与 TI MCU/TPS23881之间似乎存在兼容性问题。

 

请参阅以下案例。

  • 案例1。 在 HPOE 加载程序侧、将其设置为在90W 模式下工作。 但我们看到 HPOE 加载程序反复尝试工作。 最后、它最终在90W 下无法工作。 =>在90W 时无法工作。
  • 案例2在 HPOE 加载器侧、请先将其设置为以60W 模式工作。 然后、发出第二条命令以将加载器设置为在90W 模式下工作。 最后、它可以在90W 下工作。 =>在90W 功率下工作表现良好

 

TPS23881/MCU430是否支持在90W PoE 下与 HPOE 加载程序配合使用? 我想知道如何通过修改 MCU/TPS23881侧面的设置来解决此问题。 谢谢。

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、  

    根据 HPOE Loader、这是否意味着 PD 负载测试仪?  

    此致、

    西贡达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    根据 HPOE Loader、这是否意味着 PD 负载测试仪?-->是的

    非常感谢!

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    当您将 HPOE 加载程序设置为60W 或90W 时、这是 PD 端请求的功率吗?  

    此致、

    西贡达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    感谢 您的大力支持!

    是的。 顺便说一下、PD 和 HPOE 加载程序是同一个单元。 谢谢。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    连接 PD 后、您分配的功率等级是多少? 请提供相应通道的0x4C 到0x4F 的寄存器转储。  

    8类 IEEE 规范 由 PSE 提供90W 功率、 仅保证在 PD 侧提供高达71.3W 的功率。 这是由于电缆上的功率损耗。 我怀疑您可能会在 PSE 上遇到过载故障、因为它尝试提供大于90W 的功率。   

    此致、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    感谢您的大力支持!

    我们的测试团队希望以 AF 模式执行 SiFOS 测试、并询问我们如何强制 TPS23881在 AF 工作。 我听说 Fox 说、通过特定寄存器禁用2事件物理分类位、可以强制他们的 PSE 为 AF。

     

    请帮助检查 TPS23881中是否有熟悉的寄存器。 如果是、请提供建议。

     

    我们期望它在 AF 模式下工作时能够传递以下参数 Class_Time_TPDC。 谢谢。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Jimmy、  

    遗憾的是、TPS23881无法在" af 模式"下工作。 它将始终呈现 IEEE 802.3bt 标准中的长一级手指。  

    此致、

    西贡达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    感谢您的大力支持!

    我执行了以下过程来使 PSE 输出90W。

     

    1. 将 PSE 设置为端口功率限制模式和静态模式。

     

    1. 将 PD 设置为 ASK 60W 和4级

      #端口全部60 4.

       

      1. 检查端口1-4处 PSE 的电源状态。

      1. 检查 PSE 的0x4C–0x4fh 寄存器、它们都是0x44

      1. 检查 PSE 的过载故障状态

      1. 将 PD 设置为 ASK 85W 和4级

        端口全部88 4.

         

        1. PSE 侧的所有4端口功率都可以达到87W。 检查电源和故障状态。

        然后关闭 PD。

        1. 将 PD 设置为 ASK 88W 和4级

          #端口全部88 4.

           

          1. 只有2个端口可以达到87W。

          非常感谢、

          Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    4级 PD 不应请求60或80W 的功率。 当您读取分配的分类寄存器0x4C 至0x4F 时、分配的分类显示为4类、这意味着 PSE 正在使用设置为30W 的 PCut 电平。   

    请将 PD 加载器 设置设置设置为: 8级、4线对 PD。  连接到 PD 后、寄存器0x4C 至0x4F 应将 Aclass 位显示为0xB。  

    此致、

    西贡达