尊敬的团队:
我们需要使用 HPOE 加载程序进行90W POE 输出测试。 但 HPOE 加载程序与 TI MCU/TPS23881之间似乎存在兼容性问题。
请参阅以下案例。
- 案例1。 在 HPOE 加载程序侧、将其设置为在90W 模式下工作。 但我们看到 HPOE 加载程序反复尝试工作。 最后、它最终在90W 下无法工作。 =>在90W 时无法工作。
- 案例2在 HPOE 加载器侧、请先将其设置为以60W 模式工作。 然后、发出第二条命令以将加载器设置为在90W 模式下工作。 最后、它可以在90W 下工作。 =>在90W 功率下工作表现良好
TPS23881/MCU430是否支持在90W PoE 下与 HPOE 加载程序配合使用? 我想知道如何通过修改 MCU/TPS23881侧面的设置来解决此问题。 谢谢。
非常感谢、
Jimmy