你(们)好
客户 使用 BQ24610、他们设计的输入电压为12V、输出电压为8.4V。
未连接电池时、输出仅为大约2V、如图1所示。
删除原理图中的电容器 C3316后、这是正常现象、如图2中的波形所示。
e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-10-_2D002D00_-BAT_5F00_CHARG-_2800_1_2900_.pdf
C3316 是输出滤波电容器。
电容规格如下:钽电容器2312、68uf、16V、20%(AVX) TAJC686M016RNJ
为什么它在输出滤波消除后恢复正常。
请提供一些建议。
谢谢
星号