This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610输出电压异常

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163001/bq24610-bq24610-output-voltage-abnormal

器件型号:BQ24610

你(们)好  

客户 使用 BQ24610、他们设计的输入电压为12V、输出电压为8.4V。

未连接电池时、输出仅为大约2V、如图1所示。

删除原理图中的电容器 C3316后、这是正常现象、如图2中的波形所示。

  e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-10-_2D002D00_-BAT_5F00_CHARG-_2800_1_2900_.pdf

 C3316 是输出滤波电容器。

电容规格如下:钽电容器2312、68uf、16V、20%(AVX) TAJC686M016RNJ

为什么它在输出滤波消除后恢复正常。  

请提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    对于您在这篇文章中提到的输出、它是指原理图中的 VBAT 还是 VSYS?

    如果您是指 VBAT、 我认为问题可能是由电容(C3316)过高引起的。

    请参阅数据表第9.3.10节、为电容器选择合适的值。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回复。

    我尝试将 电容与 C3316并联、输出将恢复正常。

    该电容器会出现异常现象。 如果将该电容器放置在另一个电路板上、则异常情况也会传输到此电路板。

    但是、只要问题板与一个大电容器并联、故障就会消失。

    这很奇怪。  

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    那么、这很可能是由钽 电容器引起的。 在 EVM 上、我们使用了两个10uF、50V、Y5V、-20/+80%陶瓷电容器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的帮助。

    钽电容器为何会导致此问题?

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    这很可能是由于钽电容器的极性造成的。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。  

    客户想知道为什么并联一个钽电容器、输出恢复正常?

    他们还想知道输出2V 时的芯片状态。

    正在等待您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    并联钽电容器连接到哪里? 一般而言、如果您无法降低钽电容器带来的风险、我不建议将钽电容器用作输出电容器。

    芯片状态可通过读取数据 表第8.3.22节中的 STAT 引脚输出和真值表来解码。

    此致。