This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:是否能够将上拉电阻器放置到 MR 引脚?

Guru**** 2530630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164574/bq25180-able-to-place-pullup-resistor-to-mr-pin

器件型号:BQ25180

我想将 MR 引脚与 MCU 复位引脚绑定、以便用户可以通过短点击重置 MCU、并通过长点击重置硬件。 (请查看上面的原理图)

但是、MCU 复位引脚具有大约10KR 的上拉电阻器和用于滤波器的1uF 电容器。

在这种情况下、是否可以正常运行外部 NTC 监控(TS)?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiwon、您好!

    如果希望在按下按钮时 MCU 引脚读取正常高电平的按钮、则可以使用以下电路:

    这样、当按下按钮时、MCU 可以连接到 MCU_INPUT_TSMR 信号、并读取按下按钮的持续时间。 然后、您还可以在 TS/MR 与 GND 之间添加一个 NTC 电阻器

    如果希望使用 MCU 通过 GPIO 引脚将 TSMR 引脚驱动为低电平、则以下选项应起作用。

    [第二张图像因不正确而被删除]

    这样、当 MCU 上的 GPIO 引脚用于推动按钮(GPIO 为高电平)时、FET 会将 T/MR 引脚拉低以按下按钮。 您还可以使用此配置在 TS/MR 与 GND 之间添加一个 NTC 电阻器。

    请告诉我是否需要澄清。

    此致、

    Anthony Pham