请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25180 
我想将 MR 引脚与 MCU 复位引脚绑定、以便用户可以通过短点击重置 MCU、并通过长点击重置硬件。 (请查看上面的原理图)
但是、MCU 复位引脚具有大约10KR 的上拉电阻器和用于滤波器的1uF 电容器。
在这种情况下、是否可以正常运行外部 NTC 监控(TS)?
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

我想将 MR 引脚与 MCU 复位引脚绑定、以便用户可以通过短点击重置 MCU、并通过长点击重置硬件。 (请查看上面的原理图)
但是、MCU 复位引脚具有大约10KR 的上拉电阻器和用于滤波器的1uF 电容器。
在这种情况下、是否可以正常运行外部 NTC 监控(TS)?
提前感谢您。
Jiwon、您好!
如果希望在按下按钮时 MCU 引脚读取正常高电平的按钮、则可以使用以下电路:

这样、当按下按钮时、MCU 可以连接到 MCU_INPUT_TSMR 信号、并读取按下按钮的持续时间。 然后、您还可以在 TS/MR 与 GND 之间添加一个 NTC 电阻器
如果希望使用 MCU 通过 GPIO 引脚将 TSMR 引脚驱动为低电平、则以下选项应起作用。
[第二张图像因不正确而被删除]
这样、当 MCU 上的 GPIO 引脚用于推动按钮(GPIO 为高电平)时、FET 会将 T/MR 引脚拉低以按下按钮。 您还可以使用此配置在 TS/MR 与 GND 之间添加一个 NTC 电阻器。
请告诉我是否需要澄清。
此致、
Anthony Pham