This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:LGATE 保持低电平

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161323/tps28225-lgate-stay-low

器件型号:TPS28225

您好!

我使用两个 MOSFET 驱动器来控制全桥。 使能引脚始终为高电平、并在我想要更改负载电源极性时在两个驱动器之一上应用 PWM 信号。

负极性起作用、但产生正极性时出错

电路板加电后、无负载并询问正负载电压、在500µs μ s 内所有操作都正常、下一个 LGATE 信号保持低电平

 所有信号均以 GND 板为基准。 CH1:驱动器相位信号引脚8 / CH2 PWM 引脚3 / CH3 UGATE 引脚1 / CH4 LGATE 引脚5

 当 LGATE 保持低电平时、放大脉冲

 当 LGATE 正常工作时、放大脉冲

如果我请求新的正负载电源、除了 LGATE 启动低电平、我具有相同的结果。 如果我重新启动电路板电源、我会返回到第一个图

如果我添加负载并要求正负载电源:

 当 LGATE 保持低电平时、放大脉冲

您是否有什么想法会导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregoire、

    有几个因素可能会影响您看到的 LGate 行为。 如果引导至相位没有稳定偏置、则允许 Lgate 开启的死区时间功能可能无法正常工作。 您能否确认并绘制引导至相电压、理想情况下采用差分测量。

    此外、PWM 输入具有三态功能、可关闭驱动器输出。 从图中可以看到、这不是一个问题、但可以确认 PWM 信号正在以快速上升和下降时间从低电平(接近接地)转换为高电平。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    如果我只捕获第一个 PWM 脉冲并执行4次重新启动:

    信号在150ns 内上升/下降。 对于三态关断,PWM 信号在250ns 内需要在[10-50]%电源之间?

    将 CH1置于引脚2和8之间。 在上电后

     首次 PWM 启动时缩放

     在上电后第二次询问正负载电源时发出信号

    您是否看到了错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregoire、您好!

    我们的产品专家将很快与您联系。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregoire、您好!

    感谢您最近显示引导至相电压的波形图。 我在一些图中看到、电压降至~2V、低于内部电路正常工作的电压。 您是否可以尝试增大引导至相位自举电容以减小压降?

    我还想问您是否需要 TPS28225驱动器的三态功能? 如果不需要此功能、您可以通过 PWM 驱动器输入上的下拉电阻小于40K 来禁用三态功能。 一个33K 欧姆的电阻值将是一个很好的尝试。 这将确保驱动器不会处于三态、从而阻止 Lgate 开启。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我不需要三态功能、并且 PWM 信号上已经有10kOhm 下拉电阻器。

    电流自举电容= 220nF。 我需要将其增加到1µF μ s 或更多?
    我不明白为什么引导至相电压从5V 开始、在施加 PWM 信号时下降到2V、在我离开 PWM 信号时上升到3.3V。 要恢复到5V 电压、我需要重新启动电路板电源...
    这种现象是由自举电容值较低造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregoire、

    除非高侧的 MOSFET 为高 Qg、否则我不确定自举电压为什么会下降到如图所示的值。 启动电容器将在 UGATE 导通期间从对 MOSFET Qg 充电以及驱动器 IC 静态电流中放电。 此外、您是否在高侧 FET 上有栅源电阻器? 这也会使引导电容器放电。

    如果有栅源极电阻、我将增大该值、并尝试增大自举相电容值。 如果您仍然遇到问题、能否附上一份原理图、其中显示了器件型号为驱动器、支持组件和功率 MOSFET?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    没有栅源极电阻。

    MOSFET 的栅极电荷= 10V/10.5nC 时、Qg (总计)=39nC、而4.5V 时、栅极电荷= 10V/10.5nC。 对于 Vgs = 10V、IGSS = 100nA

    对于您来说,要开始实验,我需要添加1k 欧姆或更低的电阻器? 该电阻器必须位于 MOSFET 源极和栅极之间,而不是 MOSFET 栅极和 UGATE 驱动器引脚之间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregoire、

    如果您没有栅源极电阻、则不要添加一个、它将使引导电容器放电更多。 还会影响引导电容器充电的一个因素是、当 Ugate 打开低侧 MOSFET 时、相位不会一直转换到接地。 您能否确认 Ugate 和 Lgate 何时切换、相位会一直接地。

    如果您至少可以提供驱动器和半桥 MOSFET 的部分原理图、这将有所帮助。

    如果您不想在论坛上发帖、您可以向我发送朋友请求、我们可以对此进行私下探讨。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    正如我们在前一张图片中看到的、引脚2和8之间的电压下降了0.5-0.8V。 如果我们查看该主题的第一幅图片、当 LGATE 驱动停止时、相位信号不会变为0V。

    对于您,我需要降低引导电容器?

    要获得原理图、请向我发送私人消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregoire、

    我发送了一个朋友请求以允许私人通信、允许在公共论坛上共享您不需要的信息。 注意请求并接受。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Richard

    您是否收到了我的私人邮件? 我不确定它是否起作用。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregoire、

    是的、我查看并收到了您的消息。 我将查看随附的信息、并通过私人消息发送我的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切正常、只需更换驱动程序即可。

    回建议、自举电容器<=10 x VDD 电容器