This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:热插拔控制器建议查询

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165681/lm5060-hot-swap-controller-recommendation-inquiry

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件:LM5066

您好!

我的客户正在寻找具有以下功能的热插拔控制器。

 - VIN =典型值48VDC (42V ~ 60V)、IOUT = 10A 或更高

 -输入电压和电流监控功能

 -通过 I2C 等将测量的电压和电流传输到主机处理器

您能否推荐最适合的热插拔控制器?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    请查看 LM5066。 该器  件支持10V 至80V 工作电压、并具有用于遥测的 I2C / SMBus 接口。