请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5060 主题中讨论的其他器件:LM5066
您好!
我的客户正在寻找具有以下功能的热插拔控制器。
- VIN =典型值48VDC (42V ~ 60V)、IOUT = 10A 或更高
-输入电压和电流监控功能
-通过 I2C 等将测量的电压和电流传输到主机处理器
您能否推荐最适合的热插拔控制器?
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.