请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53659 尊敬的团队:
我们使用 TPS53659并按相位 Iout 和总 Iout 进行回读。 找到的电流不能在这两个值之间对齐。
我们将 TPS53659设计为三相应用、 当我们总结每相电流(24.09+23.06+24.78=71.93A)时、该值与 READ_Iout_ALL 不同/相似。
IOUT_ALL 的内部算法是否易于汇总每相电流? 或者这两者之间有一些不同。
请与我们分享您的意见。
谢谢、
本