This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5030:电源启动序列

Guru**** 2515305 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165237/lp5030-power-supply-bring-up-sequence

器件型号:LP5030

我们有一个应用、其中 VLED 可能在4.5V、而 VCC 不存在。 这可能发生在上电或断电期间。

这是否有可能导致 LP5030的锁存等故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种情况会很好、因为 LP5030的 OUT 引脚可耐受高达6V 的电压。