请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP3872 您好!
我希望在5V 电源设计中使用 LP3872 LDO 稳压器。 该电源将用于为特定器件供电(0.08A)并为其充电(高达1.0A);但是、对于所有这些情况、有人也可能将手机插入其中。
我有一个专用的变压器次级绕组、桥式整流器和大量的储能电容器。 我希望在这里使用 LP3872。 如果我的初始变压器-整流器-储气罐设计得当、我是否需要使用 LP3872?
谢谢你