This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3872:是否必须对源极电压进行预稳压?

Guru**** 2584465 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165358/lp3872-must-the-source-voltage-be-pre-regulated

器件型号:LP3872

您好!

我希望在5V 电源设计中使用 LP3872 LDO 稳压器。  该电源将用于为特定器件供电(0.08A)并为其充电(高达1.0A);但是、对于所有这些情况、有人也可能将手机插入其中。

我有一个专用的变压器次级绕组、桥式整流器和大量的储能电容器。  我希望在这里使用 LP3872。  如果我的初始变压器-整流器-储气罐设计得当、我是否需要使用 LP3872?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我不确定我是否完全理解这个问题。 您是否询问、如果变压器-整流器-储能器电路设计得当、您是否需要 LP3872? 此帖子的标题似乎提出了不同的问题。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    LP3872数据表指示"输入电源应经过良好调节且无杂散噪声"。  我的问题是输入电源应该是怎样的"良好调节"的?  IE: 基本电源拓扑结构是否足够 或需要预调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    通常、输入不需要由另一个器件进行预调节。 该器件非常旧、数据表中没有 PSRR 图、因此很难仅分析输入端的噪声耦合到输出端的程度、但您可以期望该器件调节输入端是否存在噪声。 因此、要回答您的问题、良好的变压器级线性设计就足以满足 LP3872的输入要求。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您很受欢迎!