Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, PMP5123, PMP3162
主题中讨论的其他器件: PMP5123、 PMP3162
大家好、
UCC2897A 的 VIN 引脚(引脚1)仅支持数据表中的最小18V 电压。 我找到了支持8V 至36V 输入电压的参考设计 PMP5123。 我在 PMP5123中看到了其他电路、如下图所示。 根据我的客户规范、VIN 需要支持7V-36V、我想知道这种电路工作原理。 请您解释一下工作原理吗?
https://www.ti.com/tool/PMP5123
客户规格:
总电源:200W
输入电压范围:7V~36V
VOUT_Nominal:12V
输入功率损耗时保持运行时间:5ms
隔离电压:>500VDC
此致、
哈迪