主题中讨论的其他器件:BQ40Z60、 BQSTUDIO、 BQ40Z50、 EV2400
您好!
我使用 bq40z60全集成 BMU (bq40z60EVM-578)的官方 EVM 套件。
我有一个4S 锂离子电池组(对于16V 电池组、则为4个串联电池组)、每个模块为2600mAh
我配置寄存器 PAR 4电池组、没关系、我有很好的值(在寄存器和仪表板中)
我使用充电器输入为电池组充电。 我使用的电源为19V/3A 调节电压(超过我的需求)、实验室电源具有更多设置
我使用了 bqstudio 1.3.86 (最后版本)和最后固件(4600_0_15)
我使用 slua04d 作为文档、第4章用于充电设置
在使用 EVM 套件之前、我使用过程 slua734a 对电流进行校准
-我设置电流2A、我验证、好的
-我通过在 VSYS 上插入一个功率电阻器来进行验证、以确保我提供了一个良好的电流、这是可以的、电流在内部值和外部仪器值(正负方向)之间是正确的
-我移除了用于充电的功率电阻器! (仅使用电池进行测试)。 约占 SoC 的70%
我配置为慢速充电、因为我开发了一个具有低电流可能性的定制卡(19V/200mA)
然后、我使用 EVM 套件测试我需要的所有功能。
在 Bq studio \ Data Memory \ Advanced Charge Algorithm 中、对于低/中/高电平、我将所有电流参数(低、标准、高和 rec)设置为80mA/150mA/80mA (我尝试其他值、但我有相同的问题)
保存所有参数(我通过读取芯片检查)
当我插入充电器电源时、电流不是150mA、而是600mA。 我不明白为什么...
在 Bq studio \寄存器的第1列中、我检查值(使用活动扫描)
-电流为611mA (实际值)
-充电电流为150mA (设置值对应于标准中等温度、<25°C)
那么、我不理解电流为什么不是设置电流、我看到没有错误、没有不匹配... 是否有其他寄存器要配置? 为什么是600mA?
此致、
C é dric Milleret