This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25118:降压、无升压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918486/webench-tools-lm25118-buck-no-boost

器件型号:LM25118
主题中讨论的其他器件: LM5118

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具


我在具有3-7V 输入和5V 输出的电路板上有一个 LM25118、它仅在低于5V 时才会在降压模式下运行输出开始下降、基本上没有负载、我们可以在6V 时启动它并获得5V 输出、但情况良好 如果输入电压低于5V、则输出电压降至4.5V、输出电压为3.3V

我的工作台设计现在不在我的文件夹中、但我将其与 SCH 一起提交给 TI 支持、他们将我送到了这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5118。

    您的设计的最大输出电流是多少?

    您可以发布原理图吗? 这将帮助我了解正在发生的情况。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2安培足够3是一个原型、ATM 只是一个 LED 作为负载、  因此电流为几 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    听起来 LM25118可能会进入 VCC UV。 您能否探测 VCC 和 VCCX 引脚电压?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我首先想到的、但当时它远远超过了2V。 如您在 sch 中所见。 它是一个50/50分压器、我们还检查了电阻器漏电负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    只需确认一下、VCC 电压是2V? 还是指 UVLO 引脚上的电压? 我想知道 VCC 引脚的电压。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压在可变电源上、在5V 及以上时正常。

    在4.7V 时、输出降至3.3V、UVLO 为~2.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    请注意、LM25118在 VIN 引脚上需要5V 电压才能启动。 启动后、只要 VCC 电压通过 VCCX 供电或通过二极管从外部偏置、VIN 引脚就会降至3V。 当 VIN 电压接近5V 时、您能否测量 VCC 引脚上的电压? 我想查看 VCC 电压是否降至数据表中指定的 VCC 欠压锁定电压(典型值为3.7V)以下。 如果 VCC 电压低于此值、则输出电压可能无法调节。 请告诉我、当输入电压大约为5V 时、VCC 电压是多少。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、这似乎是 Vcc 旁路电容器上负载缺失和覆铜问题损坏电流反馈负极侧的组合。

    它现在在输入端降至4.3V、然后再出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    当输入降至4.3V 时、VCC 引脚上的电压是多少? 我感觉它低于 VCC 引脚的 UV 阈值。 UV 阈值为3.7V。

    谢谢、

    Garrett