Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM5118
主题中讨论的其他器件: LM5118
工具/软件:WEBENCH设计工具
我在具有3-7V 输入和5V 输出的电路板上有一个 LM25118、它仅在低于5V 时才会在降压模式下运行输出开始下降、基本上没有负载、我们可以在6V 时启动它并获得5V 输出、但情况良好 如果输入电压低于5V、则输出电压降至4.5V、输出电压为3.3V
我的工作台设计现在不在我的文件夹中、但我将其与 SCH 一起提交给 TI 支持、他们将我送到了这里。