我将 TPS7A3301用于设计。 它不断出现故障、我不知道原因。 输入电压为-34VDC。 电压设置电阻器为1.15M 和43.2K、可为我提供-32V 的输出电压。
故障的影响是输出电压的缓慢漂移、随着时间的推移、漂移会变得更糟。 稳压器通电几小时后、看起来就像这样(交流耦合):
以下是首次为稳压器上电后的屏幕截图、您可以看到输出电压非常稳定:

该稳压器用于为某些运算放大器供电。 这些运算放大器的输入信号由一组独立的电源供电、而不是-34VDC。 我发现、当我在-34VDC 电源之前打开这组电源时、稳压器输出上出现尖峰、超出了 TPS7A3301的输出到输入电压绝对最大规格。 我通过确保-34VDC 电源始终首先通电来更正此问题、但这未解决问题。 我还从稳压器电路中移除了前馈电容器、但这也没有纠正。 我是在访问 TI 支持论坛后完成此操作的、您可以在此处阅读 该论坛:https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/904311/3342560#3342560
下面是稳压器电路的原理图。 FWiw、我在设计中的其他地方使用相同的稳压器、输入电压为-20V、输出电压为-18V、但它没有遇到此问题。
您可能会注意到旁路二极管 D12。 未填充、但我尝试填充它、但它未能防止出现问题。
我已经测量了所有绝对最大规格、我认为我不会违反任何规格。 此时、我唯一的猜测是、除了在输入和输出端使用两个10uF 陶瓷电容器外、我在输入端使用两个 KEMET T491X226K050AT 22uF 钽电容器、在输出端使用两个10uF 电容器。 这些钽在100KHz 时的 ESR 为0.7 Ω。 这可能是一个问题、因为数据表建议使用陶瓷电容器。
感谢您提供的任何建议或想法。 谢谢。