主题中讨论的其他器件:bq29312A
你好
我正在调查一个基于 bq2084+bq29312A 的旧项目。
我有一个电池组、其电池电量失衡大于2000mV、我希望看到 PF CIMB 标志被置位、但什么也不置位。
我认为所有设置都已到位:
电芯不平衡阈值0xEE-0xEF:500mV
均衡 IMAX 0xF2-0xF3:10mA
电池不平衡时间0x134:20s
当电池组在大约20mA 的电流下进行充电(由于电池不平衡而进行预充电< 2000mV)时、不会检测到最大不平衡、并且不会设置 PF-CIMB 标志。
需要设置哪些其他设置才能激活要检测的严重不平衡状况?
谢谢
Pietro