This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq2084-V143:电池不平衡检测

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29312A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914393/bq2084-v143-cell-imbalance-detection

器件型号:bq2084-V143
主题中讨论的其他器件:bq29312A

你好

我正在调查一个基于 bq2084+bq29312A 的旧项目。

我有一个电池组、其电池电量失衡大于2000mV、我希望看到 PF CIMB 标志被置位、但什么也不置位。

我认为所有设置都已到位:

电芯不平衡阈值0xEE-0xEF:500mV
均衡 IMAX 0xF2-0xF3:10mA
电池不平衡时间0x134:20s

当电池组在大约20mA 的电流下进行充电(由于电池不平衡而进行预充电< 2000mV)时、不会检测到最大不平衡、并且不会设置 PF-CIMB 标志。

需要设置哪些其他设置才能激活要检测的严重不平衡状况?

谢谢

Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pietro、您好!

    您能否提供设置的.gg 文件以便我们进一步了解设置?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wyatt

    请查找附加的设置和十六进制转储。

    我没有由 TI 应用程序生成的正确 GG 文件、但我有一个内部工具生成的 CSV 格式的相同数据。

    请告诉我您发现了什么

    谢谢

    Pietro

    e2e.ti.com/.../Parameter-Table.csv

    e2e.ti.com/.../HexDump-Battery-03367.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pietro、您好!

    gg.csv 文件不是很有用。

    您能否使用 TI 工具链重新生成我们需要的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    [引用用户="Kang Kang"]

    gg.csv 文件不是很有用。
    您能否使用 TI 工具链重新生成我们需要的文件?

    [/报价]

    其中包括:

    e2e.ti.com/.../bat03367.zip

    请告诉我、谢谢
    Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pietro、您好!

    您能否获得您在电池单元上执行的预充电的日志文件? 这将帮助我们了解监测计的工作情况。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyat、

    我在预充电时做了一个标识(大约20mA)、请在此处附上日志。
    e2e.ti.com/.../bat03367_2D00_cell_2D00_imbalance.zip

    等待您的回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pietro、您好!

    我一直在检查您的日志文件、您是否已检查以确保 XCIM 位允许设置 PF 标志? 检查以确保 XCIM 配置正确。 尝试设置它、看看您是否可以看到中断。

    它位于 TRM:PF Config DF 0x11f、第25页。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    此 BMS 没有保险丝、因此未设置 PF 配置、但根据过去的经验、SOV、AFE 等的 PF 状态位在发生错误时被正确触发、即使未设置 PF 配置也是如此。

    今天、我设置了 XCIMB (bit4)的 PF 配置、重置并设置电池组充电。
    一些电池大约为3300mV、只有一个为1000mV、因此电池组仅在20mA 时进行预充电。
    即使在充电几分钟后、PF CIM 标志仍未设置。

    设置此报警的确切条件是什么?

    提前感谢

    Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pietro、您好!

    您似乎已正确配置了所有内容、让我与固件团队核实哪些条件会导致它不触发。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向 Wyatt 咨询有关更新的信息。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    固件团队非常忙、还没有回复我。

    这个问题是否仍然存在?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    此致